This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:询问有关 BQ25756E 器件的信息

Guru**** 2811465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377144/bq25756e-inquiry-about-the-bq25756e-device

器件型号:BQ25756E

工具与软件:

您好!

我的客户对 BQ25756E 有一些问题。

问题1。 在下面的 BQ25756E 方框图中、使用了四个 N 沟道 MOSFET。 我想知道这些 MOSFET 的运行情况。
      例如、充电时、控制 HDRV1和2个引脚在 S/W 中设置为高电平(如下面的黄色所示)是否正确?
      当充电完成或没有外部电源时、用户应该如何控制它?
      如果您对此有任何参考文档、请提供。

问题2: 他们计划使用下面的电池组。 如果充电或放电期间 Cell Voltage 平衡不正确、会发生什么情况?

      -可充电锂离子电池组: 7系列, 2并联阵列/ 25.9V 5.7Ah 147.63Wh

    -可充电锂离子电池组: 7系列, 3并联阵列/ 25.9V 10.35Ah 268Wh

问题3。 是否存在使用 BQ25756E 为电池组充电时可能无法进行充电的任何示例情况?

提前感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、您好!

    问题1。 充电器会自动控制4个 FET、并在电池在终止电流下达到充电电压时自动禁用充电器。 您可以在数据表中的图8-3中看到充电曲线。 如果这是您要找的、请告诉我:

    问题2: 要平衡电池组上的电压、客户需要电池电量监测计或监测器。 电池组是否附带电池电量计/监测器? 如果需要、我可以咨询电池电量监测计专家以提供建议。

    问题3。 数据表中的第8.3.4.1节介绍了电池充电器开始充电的条件:

    如果这能够解答您的问题、或者您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦