This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:在 AGND 和 PGND 之间使用网带是否至关重要

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377275/bq25798evm-is-it-critical-that-a-net-tie-be-used-between-agnd-and-pgnd

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具与软件:

您好!

我一直在查看 BQ25798 IC 的 EVM、我看到引脚27的 AGND 和 PGND 之间使用了一个 NET-tie、如下摘录所示。  

如果只使用了一个 GND 而不是将它们分离(平面)、会出现什么问题? 是严格必需的。

感谢您的观看。

请看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makabongwe:

    是的、这一点至关重要。 如果不分离 GND 和 PGND、这可能会影响测量精度和调节精度。 这也会导致出现不必要的电压纹波。

    此致、

    Christian。