This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:使用 ISO5852-Q 并希望替换到 UCC21750-Q1仅将 AIN 引脚1与 COM 连接、将引脚16 APWM 与 VEE (-8V 电源)连接可以在不同时使用这两个引脚的情况下保持这些引脚不变

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1, UCC21750, ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377017/ucc21750-q1-using-iso5852-q-and-want-replace-to-ucc21750-q1-only-difference-ain-pin1-connect-with-com-and-pin16-apwm-connect-with-vee--8v-supply-can-keep-theses-same-if-not-use-both-pin

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750ISO5452

工具与软件:

尊敬的

我正在使用 ISO5852-Q 、并希望替换为 UCC21750-Q1、仅将 AIN 引脚1与 COM 连接、将引脚16 APWM 与 VEE (-8V 电源)连接 如果不同时使用这两个引脚、可保持这些引脚不变  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Upender:

    您应使 UCC21750上的 APWM 引脚悬空。 否则、您会将其 PWM 输出短接至地、这可能会损坏输出。

    此外、UCC21750具有比 ISO5452更强的输出、并且由于混合上拉网络中的电阻 PMOS 较低、开关损耗应该会降低~7%。

    此致。

    Sean  

    C3M0015065D 的开关损耗测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定将其悬空如果不使用 APWM 引脚16、则 AIN 引脚1可 与 VEE (-8V)连接、如果不使用 AIN 引脚、则将其悬空???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定将其悬空如果不使用 APWM 引脚16、则 AIN 引脚1可 与 VEE (-8V)连接、如果不使用 AIN 引脚、则将其悬空??? 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Upender:

    AIN 引脚绝对最小值为 -0.3V、因此它应连接至 COM、而不是 VEE。