请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4132 工具与软件:
您好!
我将 LM4132用作2.5V 基准、以将其提供给 AD8278的基准引脚(来自模拟器件)。 我看到2.5V 电源的稳定时间更长、大约为20ms、即使开通时间小于1ms。 2.5V 的稳定时间是否会受到负载的影响?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
负载会影响导通时间(定义为"输出电压上升到预设值的90%所需的时间")、也会影响输出行为。 数据表并未给出一个特定的 "稳定时间"、但是给出了将支持 LM4132稳定运行的电容器的说明。 不需要为 LM4132使用输出电容器、但您可以选择最适合您的应用的电容器。 在选择电容器时、请遵循 LM4132数据表第8.2.1.2.2节中的指导原则:

谢谢!
Jackson