This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:工作温度范围请求

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377142/tps74701-request-for-operating-temp-range

器件型号:TPS74701

工具与软件:

需要了解 以下器件的工作温度范围:-

TPS74701DRCR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此部件的工作温度范围为-40C 至125C、典型温度为25°C。

     这反映在数据表和 网站上的第6.5节 的参数下。

    希望这对您有所帮助、

    豪尔赫