This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, BQ25756, BQ25756E, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376483/bq25756-bq25756

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:TPS25751、TPS25751EVM

工具与软件:

我想使用 BQ25756设计一个电池充电器、因为我想将充电电流限制为最大3.5安培、并且我想使用 LED 指示充电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarabh、

    感谢您对本部分的关注。 对此、我有几个问题。

    您的输入电压和充电电压是多少?

    您是否有任何输入电流限制、以及是否会通过 USB 适配器充电?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输入、我使用100W 适配器、因此输入为24V 直流、充电电压为25.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saurabh、

    我认为 BQ25756E 非常适合您的应用。

    如果使用 USB 100W 适配器、则可以使用  TPS25751设置和请求 USB 电源合约。 如果将 BQ25756E EVM 与 TPS25751EVM 配合使用、则需要确保使用5mΩ 输入感应电阻器。

    此致、
    埃森·加洛韦