This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25780-01:USB-PD-CHG-EVM 和 TPS25750-01

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375528/usb-pd-chg-evm-01-bq25798-and-tps25750

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25798、 TPS25751

工具与软件:

我想使用这种评估板用于器件的原理图、这种评估板通过电池供电。 我计划使用这两个芯片(BQ25798和 TPS25750)来管理电池充电、然后使用已充电的电池为我的器件供电。

我有几个问题、希望能够做出一些澄清:

1.要为设备使用电池电源、可以使用 SYS 输出吗?
2.这两个芯片的 I2C 线连接在一起了、如何才能用 μ µC 分别访问每一个芯片?
3.我的设备需要24V、1A 电源,我使用3节电池。 是否可以将 SYS 输出配置为24V 并直接将我的器件连接到此输出?
4.当充电器未通过 USB Type-C 连接时、我可以使用5V 输出吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdolsattar:

    Unknown 说:
    1. 要使用设备的电池电量、我可以使用 SYS 输出吗?

    您要供电的器件(负载)应连接到 SYS 引脚。

    Unknown 说:
    2. 由于这两个芯片的 I2C 线连接在一起、如何使用 μ µC 单独访问每个芯片?[/QUOT]

    您可以单独与每个器件进行通信、因为它们具有唯一的器件地址。 例如、BQ25798的器件地址为0x6B。

    Unknown 说:
    3. 我的器件需要24V、1A 电源、并使用3节电池。 是否可以将 SYS 输出配置为24V 并将我的器件直接连接到此输出?[/QUOT]

    对于 BQ25798、23V 是 SYS 引脚的绝对最大额定值。  V (SYS)从 MINSYS 电压变化至略高于 VREG。 对于3S、VSYS 将介于 MINSYS (9V)至略高于 VREG (12.6V)的位置。

      

    Unknown 说:
    4. 未通过 USB Type-C 连接充电器时、能否使用5V 输出?[/QUOT]

    这个问题有点困惑。 5V 输出是什么意思?  

    此致、

    Jibin

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jibin:  

    非常感谢您的回答。 他们是完美的。 请 µC 我的回答是否正确:是否可以通过 I2CS 引脚将 TPS25750与我的微控制器(μ C)相连并配置该芯片? 由于此芯片通过 I2CM 连接到 BQ25798、因此它可以配置降压/升压转换器并将配置记录到 EEPROM 中。

    对于我的器件、我可以使用升压转换器将 SYS 的输出更改为24V。 你有什么建议吗?

    关于该 问题:"当充电器未通过 USB Type-C 连接时、我可以使用5V 输出吗?"
    我想知道当充电器未通过 USB Type-C 连接到芯片时、USB-C 上的 VBUS 电压是多少?

    谢谢

     



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdolsattar:

    是否可以通过 I2CS 引脚将 TPS25750连接到我的微控制器(µC)并配置此芯片?

    该问题将由 PD 团队负责、让他们加入进来。  

    您有什么建议吗?

    我建议在 SYS 引脚之后使用升压转换器、以便将电压升至24V。

    [报价 userid="571469" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375528/usb-pd-chg-evm-01-bq25798-and-tps25750/5255337 #5255337"]当充电器未通过 USB Type-C 连接到芯片时、USB-C 上 VBUS 的电压是多少?

    为了澄清、您是否询问了 在断开适配器时 BQ25798上的 VBUS?

    此致、

    Jibin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdolsattar:

    Jibin 添加了我来帮助解答您的 USB-C PD 控制器问题。

    首先、我要说明的是、我们不建议将 TPS25750用于新设计、而建议改用 TPS25751。 它是一种 P2P 和功能兼容部件。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps25751#

    下面的响应将介绍 TPS25750、但也适用于 TPS25751、除非我另有说明。

    是否可以通过 I2CS 引脚将 TPS25750连接到我的微控制器(µC)并配置此芯片? 由于此芯片通过 I2CM 连接到 BQ25798、因此它可以配置降压/升压转换器并将配置记录到 EEPROM 中。[/报价]

    是的、您可以将 MCU 连接到 TPS25750 I2CS 线路。 如果要通过 TPS25750通过 I2C 进行通信、应使用 TRM 中所述的"I2Cw"和"I2Cr" 4CC 命令

    [报价 userid="571469" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375528/usb-pd-chg-evm-01-bq25798-and-tps25750/5255337 #5255337"]我想知道充电器何时未通过 USB Type-C 连接到芯片、USB-C 上 VBUS 的电压是多少?

    如果 Type-C 端口上未连接任何设备、则 VBUS 应为0伏。

    谢谢。此致、

    Chris