This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:配置工具

Guru**** 2589850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374428/tps65982dmc-configuration-tool

器件型号:TPS65982DMC

工具与软件:

我们正在设计具有 PD 的 USB3集线器、其中包括与 TPS65988DH 结合的 TPS65982DMC、与 DMC 的数据表中的系统图类似:

TPS65988DH 可以使用应用程序自定义工具进行配置。 我的版本为6.1.4。
如何配置 TPS65982DMC? 这未包含在上面的工具中。
在我们的板上( TPS65988DH 和 TPS65982DMC)有 SPI 闪存用于保存配置。 TPS65988DH 的闪存是否可以通过 I2C 更新 TPS65982DMC?
如果需要-是否有工具可以测试和配置此设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将其转发给我们的营销团队、以便他们可以建议正确的器件选择。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我明天将获得带有 TPS65982DMC 和 TPS65988DH 的原型板、并需要一个用于 TPS65982DMC 的配置工具。 是否还有关于 TPS65982DMC 的应用指南?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    您是否遵循该项目的参考设计? TPS65982DMC 实际上只用于遵循 Intel 参考设计的 TBT 应用。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    否、我们不遵循 Intel 参考设计。 是否有可能对 TPS65982DMC 进行代价高昂的编程?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    遗憾的是、我们不支持 TPS65982DMC 的固件自定义编程。 它仅用于 TBT 参考设计支持。

    谢谢!

    Matt