This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:轻负载效率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375172/ucc28740-q1-light-load-efficiency

器件型号:UCC28740-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28740

工具与软件:

嗨、团队:

有关 UCC28740的简短问题、输入电压为800V/400V 直流电压、输出为10V/V 2mA 超轻负载、400V 和800V 的输入电流分别是多少?

效率如何?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheng、

    效率将取决于变压器效率、通过主开关的传导损耗、通过主开关的开关损耗和待机损耗。 请参见下面的参考设计、该设计使用效率~80%的 UCC28740控制器。 估算效率后、可以使用方程式 Vout*ILOAD/(efficiency*Vin_DC)计算直流输入电流。

    UCC28740EVM-525评估板|德州仪器 TI.com

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我估算效率吗? 比如400V 输入、5V 输出/ 5mA 负载

    估计输入电流是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheng、

    正如我提到过的、效率会因变压器设计和主开关 FET 选择而异。 例如、考虑到效率为80%、Vin_DC=400V、Vout=5V、Iload=Vout 5mA、则 Iin_DC=Vout*Iload/(efficiency*VIN_DC)=78.1uA。 这是一个非常低的输入电流、因为负载非常低(ILOAD)。

    谢谢你