This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868W-Q1:LP8868W-Q1

Guru**** 2528860 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8868W-Q1, LM5012-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375086/lp8868w-q1-lp8868w-q1

器件型号:LP8868W-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5012-Q1

工具与软件:

对于工业应用、我想知道是否 可以使用 LED 驱动器 LP8868W-Q1 (或类似产品)在离合器线圈(范围300-600mH)中驱动恒定电流?

电流值应根据外部设定点变化。 我会想为它使用模拟调光模式。 该系统由24V 直流电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    我们的专家将再次回复办公室。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome

    您的应用的目标电流是多少? 我不熟悉线圈负载。 如果对这种情况有任何特殊要求、您可以帮助介绍一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian

    电流应可在0到1A 之间调节。 系统由24V 直流供电。

    我们的客户希望提供具有两种工作模式的输出
    -电流源模式,电流根据设定点(模拟、PWM 等)变化。
    - A 开/关模式: 24V/高阻抗, 2A
    在这两种情况下、输出都必须受到短路保护。
    最初、我想使用开关稳压器(如 LM5012-Q1)以及连接到 FB 输入的电流检测电阻+差分放大器来控制电流。 我担心的是稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jero

    请问您的案例的 EE 是什么? 我认为我们的器件能够很好地满足您的设计需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 EE?

    当您说"...我们的器件是不错的解决方案"时、您指的是什么参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome

    EE 表示应用、您能给我介绍一下吗? 或任何图像?

    根据您的电流要求、我们可以满足您的要求。 该电流对于我们的器件来说足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用程序是用于重型矿山挖掘机的电子装置。 某些 ECU 输出应驱动具有可调电流源的线圈。 线圈范围为300至600mH。 最大电流:1A。 电源:24V 直流

    如上所述、输出应具有两种工作模式(恒流或24V/HiZ)。 理想情况下、两种模式应使用相同的元件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome

    理解、感谢您的介绍和 EE。 抱歉、我不熟悉该线圈、1A 线圈的工作电压是多少? 我们的器件是 LED 驱动器、可根据需要控制输出电流。 我需要检查器件是否能够控制线圈。