This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:EN/Dis 器件

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377104/lm5123-q1-en-dis-the-device

器件型号:LM5123-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5121

工具与软件:

哈利、您好!  

在连接到主机(MCU)时、除电阻分压器外、UVLO_EN 引脚是否允许在主机拉低时关断 LM5123-Q1? 是否会在关断时关断 HO 和 LO 输出、从而使两个高 FET 和低 FET 关断、并且没有电压传输到高 FET 的漏极?  

谢谢!  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    感谢您针对不同的主题发布新主题。

    是的、除了 UVLO 电阻分压器外、也可以连接 MCU 来关断 LM5123-Q1。

    在关断期间、两个栅极驱动器输出 HO 和 LO 都将为低电平、并且两个 FET 都将关断。

    但是、使用常规升压拓扑时、无法断开输出。

    高侧 FET 具有内置体二极管、当 Vin 大于 Vout 时、它将始终导通。

    在首次启用控制器之前、该二极管将导通、并将输出电容器充电至输入电压(减去二极管压降)。
    它还将使用该电压为负载供电。

    您将需要另一个串联的"断路器"、用于断开负载/输出。

    LM5121具有针对此类内置断路器 FET 的控制。

    此致
    哈利