This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61377EVM:实现6A 输出电流

Guru**** 2562550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373913/tps61377evm-achieve-6a-output-current

器件型号:TPS61377EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我想使用该 EVM 实现6A 输出电流、但是默认电流为1.5A。  

我需要对此 EVM 进行哪些更改? 更改为满足 Isat?。

输入电压:12V-16.8V (4s3p)

输出电压:24V

Ioutmax:6A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    您可以就此问题提供反馈吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    当 Vin = 12V 且 Vout =24V 时、最大 Iout 约为1.9A。 它远远小于6A。

    我认为、当  Vin = 12V 且 Vout = 24V 时、需要使用升压控制器来实现如此大的 Iout。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    对于6A 电流、我建议使用同步升压转换器、因为在使用非同步升压转换器时、二极管中的电流会导致很大的损耗。 因此、LM5123是一个不错的选择。

    此致、
    Brigitte