This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:LM5158 PWM 周期时间

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377024/lm5158-lm5158-pwm-cycle-time

器件型号:LM5158

工具与软件:

你好、员工

我正在设计升压转换器。

Vsupply 范围为25.5V 至46.0V

Vload 范围为47.05V 至49.96V。(典型值 48.5V)

目标 fsw 约为500kHz。

在中、Vsupply 为46.0V、Vload 47.05V、PWM 占空比为3.25%。  Ton 为66.4ns。

以 PWM 频率为单位 500kHz、最小值 TON 时间为125ns。(LM5158数据表第11页)

当 RTREG 固定(45.3k Ω)时、LM5158是否可以将 PWM 周期时间转换为减速自动?

由于该波形在 Webench 中是齐普尔德式的、因此我要说它确实起作用。

BR、Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katsuya:

    感谢您的咨询。

    在本例中、LM5158将在脉冲跳跃模式下运行。 跳过脉冲的最长频率实际上会降低。

    此致、

    Moritz