This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:支持3.5V 至4.2V 输入电压的引脚对引脚替代器件

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200, TPS62A02, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376641/tps562200-pin-to-pin-replacement-part-with-3-5v-to-4-2v-input-voltage-support

器件型号:TPS562200
主题中讨论的其他器件: TPS62A02TLV62569

工具与软件:

大家好!
我们使用直流/直流降压稳压器器件型号  TPS562200DDC 将5V 输入转换为3.3V 输出。 但是、现在我们要将此稳压器的输入电压更改为 3.5至4.2V 之间的任意值 以产生3.3V 输出、但由于此 输入电压范围  4.5V 至17V、因此我们无法使用相同的稳压器
您能不能建议该器件与上述器件引脚对引脚兼容、我们可以直接在电路板上使用该器件来替换这些器件、以满足我们的要求?
期待您提供同样的快速支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、您好!

    我们没有确切的 P2P 替代器件。 TPS62A02和 TLV62569采用类似的 DDC 封装。 但与 TPS562200相比、它们具有不同的引脚排列。

    此致、

    Varun