This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:ILM 和 OUT 的计算公式

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377066/tps2595-calculation-formura-for-ilm-and-out

器件型号:TPS2595

工具与软件:

您好、支持团队

如果输出电压为5V、而输出电流为0.1A、那么 TPS259530的引脚7 (ILM)将有多少伏?

另外请告诉我计算公式。

 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS2595电子保险丝中的 ILIM 引脚是双功能引脚、也用作 IMON 引脚。 确切的电压将取决于所使用的 RILIM。 该器件将通过 ILIM/IOUT = GIMON 比率在该引脚上提供一些电流。 通常为276 uA/A  

    您可以通过查找此电流* RILIM 来查找电压。  

    请注意、此电子保险丝不适用于0.1A 等非常低的电流、在这些电平下可能准确度很差。  

    如果回答了您的查询、请单击"已解决"。  

    此致、
    Arush