This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:使用外部 MCU 控制电源序列

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375984/tps65916-control-the-power-sequence-with-external-mcu

器件型号:TPS65916

工具与软件:

您好!

我 将 在当前设计中使用 PMIC IC TPS659162。

请查找随附的图像和以下步骤、以更好地了解要求、

步骤1.  :板将由 USB 供电、电压为5V。

步骤2.  :5V 通过模拟给 TPS659162和 FX3。

步骤3.  :PMIC-TPS659162 将使其中一个 GPIO 为高(PMIC 的电源尚未生成)、该 GPIO 将使开关能够生成 FX3电源、然后它将在 FX3上。

步骤4.  :现在,FX3将根据我们的要求启用 PMIC IC 的供应序列。

我阅读了数据表、其中提到内部 NVM 将预编程并将电源序列和 GPIO 作为默认功能控制、但我的要求略有不同:上电时、PMIC 将开启并使其中一个 GPIO 为高电平、FX3将开启、然后 FX3将通过 I2C/SPI 控制 PMIC 电源序列。

请提供您的建议、如何使用 TPS659162满足该要求。

此致、

Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

     TI 不 建议 将此器件用于任何新设计

     为支持现有客户、该产品仍在量产中。 如可用、您将在产品页面中找到相关的配套资料、软件和工具。 TI 不对此产品提供或仅提供有限的设计支持。

    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    非常感谢您提供宝贵的信息。

    我应该使用器件型号为 TPS65930400或 TPS65917而不是 TPS659162吗?

    或者

    您是否也可以向您提出满足我们要求的建议?

    请建议继续前进。

    此致、

    Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

     是;我们 建议使用 TPS6593xxxx;TPS65917x 与 TPS65916x 相同 、不建议用于任何新设计。

     请开始发布新的 e2e 帖子以获取  TPS65930400支持并关闭该帖子。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    感谢您的答复。

    此致、

    Alpesh