This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:原理图和布局审核

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376431/lm5122-schematic-and-layout-review

器件型号:LM5122

工具与软件:

你(们)好  

请您帮助查看以下原理图、了解以下情况。 谢谢!

VIN 12V

VOUT 52V

输出电流为0.8A

e2e.ti.com/.../JS_2D00_H03_2D00_PSE_5F00_BRD20220113_2D00_FINAL.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看布局文件。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢提供原理图和布局数据。

    关于原理图:
    电感器选择、电容、感应电阻和反馈环路对我来说都很好。
    仅其中一个改进点是 VCC 电容器连接 C321、它当前连接到模拟 GND。
    由于此电容器支持栅极驱动器电压、因此该电容器上有一些电流、因此建议将其连接到电源 GND。

    关于布局:
    开关节点跨很大区域分布并从顶层到底层、这可能会产生不理想的 EMI 性能风险、但需要大量过孔来连接平面、这改善了这种情况。

    如原理图中所示、VCC 电容器放置在数字 GND、而不是电源 GND。 VCC 应靠近 PGND 引脚连接、并应注意栅极驱动器电流补丁从 LO 到 MOSFET 栅极、然后从 MOSFET 源极返回到 PGND。 (或从 HO 到 MOSFET 到 SW 引脚)该环路应保持较小、以免出现噪声。

    数字 GND 分布在电路板内的几个小岛上。 如果可能的话,我建议把这个小岛变成一个紧凑的小岛。

    如果可能、将输出陶瓷电容器放置在更靠近高侧 FET 的位置、以更大限度地减少输出电压纹波。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikklas:

    感谢您的支持非常奇怪。