This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:避免间歇性振荡

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370204/tps61020-avoiding-intermittent-oscillation

器件型号:TPS61020

工具与软件:

尊敬的支持团队:
我在以下情况下使用 TPS61020。

VIN = 2.7~5.5V
VOUT = 5.2V
PS =高电平(禁用省电模式)

正常运行期间没有特别的问题、但在输入电压超过输出电压之前和之后的大约0.1V 时、开关会出现间歇性、并会输出噪声。
是否有办法避免这种间歇性振荡?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享更多有关此问题的波形" 开关间歇性、输出噪声"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:
    感谢您的答复。

    我通过 PM 向您发送数据。

    当输入为5.3V 时、间歇性振荡在降压转换模式下是否正常运行、并且不可避免?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K、

    如果不获取振荡测量值以及(如果可能)原理图、则无法回答您的问题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:
    感谢您的答复。

    我通过 PM 向您发送数据。

    当输入为5.3V 时、间歇性振荡在降压转换模式下是否正常运行、并且不可避免?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    您可以向我发送什么电子邮件?

    nini-zhong@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    我已通过电子邮件向您发送了原理图和波形。
    请检查它。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    然后、我们通过电子邮件提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    我期待您通过电子邮件回复

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下周能给你回复一下吗,我正在寻找它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    本周你的回复将会是什么时候?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    似乎我需要一个密码来打开 zip 文件,你有什么传递词吗? 您可以通过电子邮件向我发送密码 或发送不带 zip 文件的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    我已通过电子邮件将密码重新发送给您

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    我将关闭此票证、然后通过电子邮件回复您