This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:输出电容应该靠近电感器还是引脚10 (BAT)

Guru**** 2506915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373569/bq25303j-should-the-output-cap-close-to-inductor-or-pin-10-bat

器件型号:BQ25303J

工具与软件:

你好

我混淆了输出电容器 C3的最佳位置。

它是否应该像 PIC A 一样靠近电感器和 VBAT 焊盘放置?

或者  

靠近 BQ25303J PIC B 的引脚10 (BAT)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PIC B 与 EVM 设计类似。   有关详细信息、请访问 www.ti.com/.../sluuc53a.pdf。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、宁

    谢谢你。 我在发布前已阅读过 EVM 设计。 有几个电容器、其中一些靠近电感器、还有一些靠近 BAT 引脚、这就是我为什么不想只使用一个电容器的原因。 如果是用于滤波、它是否应该靠近电感器(PIC A)?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    指 d/s、即 电池电压检测输入。 将此引脚连接到电池组的正极端子和电感器输出端子的节点。 建议将10-µF 电容器连接到此引脚。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

    感谢您的及时回复。 数据表也让人感到困惑。 建议采用的布局是将此电容器放置在靠近电感器的位置、而不是 BAT 引脚。  

    如果它需要靠近 BAT 引脚、布局应与此类似

    希望我已经明确了。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 布局与 d/s 上的布局类似 请尽可能遵循。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuc53a/sluuc53a.pdf 

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning!