This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:原理图审阅

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376766/tps62902-schematics-review

器件型号:TPS62902

工具与软件:

大家好、团队成员:

 当 Vin=12V 且 Vout=5V 时、我采用 TPS62902RPJR。 请验证原理图是否相同。

此致、

Shiftali N

e2e.ti.com/.../4643.TPS62902RPJR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 什法利。

    对我来说、这是一个很好的设计。 只需确保 Cin 的直流额定值至少为25V、Cout 至少为16V。

    谢谢

    Colin