This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:并联电压电源

Guru**** 2502255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376406/tps82130-parallel-voltage-supplies

器件型号:TPS82130

工具与软件:

您好!
该芯片是否能够在输出端提供5V 电压、而 VIN 处没有电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果 VIN 处没有电压、则没有输出。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我使用了不准确的措辞... 此稳压器是否能够在 USB 端口的输出端承受5V 的电压、同时在 Vin 处不使用电源电压(由电池供电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、它可以承受 Vo 引脚上最高7V 直流电压。

    谢谢

    Colin