This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:REGN 引脚无输出+5V。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363256/bq25756-regn-pin-no-output-5v

器件型号:BQ25756

大家好、团队成员:

可否知道 此原理图是否有问题? 因为 REGN 引脚不输出+5V。

可以帮助仔细检查这个原理图吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    对于 REGN 电压、必须满足以下条件

    1. VAC 电压高于 VAC_OK、并且在正向模式下启用充电。

    2.反向模式下 BAT 电压高于3V、并且启用了反向模式(EN_REV = 1)

    对吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是、  

    感谢您的帮助和支持、我们一直在解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    如何解决此问题?

    您能为我们分享您的体验吗?

    非常感谢。