This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:计时电容器的值

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376962/ucc28c42-timing-capacitor-value

器件型号:UCC28C42

工具与软件:

您好!

在 UCC28C42上:

1.若要实现 所需的 开关频率和最大占空比、超过4.7nF 的计时电容器值是否可以接受?

2.如果使用同步、是否  需要将固有频率设置为比同步频率低20%?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果> 4.7nF、则没有测试或设计可以确保性能。

    2. 20%是为了涵盖不同部件之间可能存在的差异、所以最好遵循这一点。