This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:输入电流

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375925/bq21080-input-current

器件型号:BQ21080
主题中讨论的其他器件:BQ25180

工具与软件:

您好!

我们的客户对最低输入电流 IIN 和该条件有疑问。 当他查看数据表时、在睡眠模式下定义的最低 IIN 持续电压为 VIN-VBAT<72mV。 他的理解是否正确?

这是进入睡眠模式的唯一方法吗?

如果有另一个条件低于45uA 的输入电流 ISLEEP_IN、您会抱怨他吗、因为他正在寻找一个低于20uA 睡眠模式 IIN 的锂离子充电器。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VIN 处于 SLEEP 电压或更低电压时、IIN 消耗最小。 当输入电压没有高到足以为电池充电时、就可以实现睡眠电压、这意味着它们可以降低 IIN 功耗、但在这种状态下不能充电、这时最好断开 IIN。

    您能谈谈为何要强调低 IIN 消耗吗? 它是否连接到另一个电池?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    非常感谢您的建议。

    他的目标应用是 TWS 耳塞。 计划将 BQ21080或 BQ25180放置在耳塞侧、并通过放置在充电盒或底座上的电池供电。

    当连接输入电源时、I undersnad 睡眠输入电流 ISLEEP_IN 是最低 IIN。

    由于这位客户在寻找睡眠电流低于20uA 的锂离子充电器、您能告诉我们可以满足他要求的其他产品吗?

    我想、在 ebardhelps 充满电且连接了底座的 BQ21080 IIN 充电后、其会从底座侧的电池中消耗、并且在这种情况下他希望尽可能地减小 IIN。 但我想通过直流/直流转换器或负载开关消除底座电源电流可解决此问题。 您能不能碰巧知道其他 TWS 制造商如何处理这一当前的问题?

    此致、
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为在典型应用中、在设备未主动充电时、底座中禁用了直流/直流转换器(通常是升压或降压/升压转换器)。 由于耳机在充电情况下通常未使用并且处于低功耗状态、但负载开关也有助于更大限度地降低静态电流消耗。

    就器件而言、可考虑的一种替代方案是 BQ2407x 器件、如果作为权变措施替代方案、该器件似乎具有较低的 IIN 电流、但它没有低静态电流的运输模式状态。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    非常感谢您提供有用的信息。 我了解他应该如何减少 IIN。

    此致、