This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:默认情况下、REGOUT 在3.3V 时启用?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376320/bq76905-regout-enabled-at-3-3v-by-default

器件型号:BQ76905

工具与软件:

尊敬的所有人:

您能否确认 REGOUT Config 默认设置为0x08、REGOUT 启用为1.8V?

这是至关重要的信息、因为该稳压器将为 BQ76905控制微控制器供电、并且我们需要在启动时启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    是的、它默认启用为3.3V 作为参考、请参阅 第4款 应用范围:

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    第4款 BQ76905数据表的一般性说明很清晰、但很章节 12.2.1.2 Settings:Configuration:REGOUT Config  技术参考手册中的内容 非常令人困惑且不协调。

    此致

    Jose a Palazón

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我同意、这有点让人困惑! 但是、是的、我仍然可以确认它默认为3.3V 输出。 我认为默认设置可能写入内部 OTP、因此可能不会显示在 REGOUT Config 寄存器中。

    我会向我们的系统工程师指出混淆之处、以便我们在 TRM 的后续版本中更清楚地说明。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon