This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:电流消耗正随着电池电压的下降而逐渐减少、这在没有开关或使用单个电池的情况下是不会观察到的。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376125/tps2121-current-draw-is-gradually-decreasing-as-battery-voltage-drops-which-is-not-observed-without-switching-or-with-single-battery

器件型号:TPS2121

工具与软件:

尊敬的先生:

我正在使用 TPS2121在两个7.4V 电池之间自动快速切换、其中电池1优先。 要将 TPS2121设置为快速开关模式、PR1设置为 1.8137V 、CP2设置为1.5923。 PR1和 ST 之间使用一个100K 电阻器。  ILM 和接地之间使用一个21.5K 电阻。 在输出端使用470uF 电容器。 当电池1电压 降至 6.6V、且 开关期间消耗的电流为0.42A 时、即可观察到平稳的开关。 但运行系统所需的电流为1.12A。 随着电池电压从7.4V 降至6.6V、电流消耗逐渐降低、输入电源 从电池1平稳切换到电池2、但在开关期间无法消耗足够的电流。 如何解决该问题并  在从 BAT-1切换到 BAT-2之前保持足够的电流消耗(1.12A)。  

注意:如果使用单个电池、则电池能够提供1.12A 的电源电流(直至6.1V) 、切换到电池2后、电流消耗为1.12A -这种持续电流直至第二个电池电压降至6.1V。