This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:I2C 配置

Guru**** 2797565 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TPS65982, TPS65987D, TUSB1064, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375107/tusb1046evm-i2c-configuration

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65982TPS65987DTUSB1064TPS65987DDK

工具与软件:

您好!  

我正在尝试 在 I2C 模式下使用 TUSB1046EVM。 到目前为止、我已将 I2C_EN 接头更改为1 (高电平)以启用它。 要在 I2C 模式下使用该器件、还需要对电路板进行哪些其他修改?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否尝试使用 PD 控制器或外部 I2C 控制器在 I2C 模式下控制 TUSB1046?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试使用 PD 控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的 EVM 原理图、EVM 上的 PD 控制器目前支持引脚搭接模式。 对于 I2C 模式、您需要使用新固件对 PD 控制器进行重新编程。 我将请 PD 控制器团队为其提供支持。  

    e2e.ti.com/.../TUSB1046_5F00_EVM_5F00_RevH.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    您要尝试将哪个 PD 控制器用于 TUSB 部件?

    您想要获得什么配置、主要是 TUSB 多路复用?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望使用 TUSB 多路复用来自动检测 USBC 方向。  

    我有一个类似于附件图片的系统。  

    在 TUSB1046侧、我使用的 PD 控制器与 TUSB1046EVM 参考设计中使用的控制器相同: TPS65982

    在 TUSB1064侧、我使用 TPS65987D

    理想情况下、我希望使两者都自动检测 USBC 方向。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我主要支持 PD 控制器、因此在这方面可以为您提供帮助、但您可能需要在终端上做一些工作、以使系统使用 TUSB 部件。

    您使用 TPS65982的原因何在? 它是一款相当旧的器件、如果没有具体的原因、我建议将 TPS65987DDK 用于两个 PD 控制器。

    我正在寻找 TUSB 多路复用技术以自动检测 USBC 方向。

    如果我理解正确、您需要在 I2C 上实现电缆方向。

    首先、我建议阅读本应用手册、了解 I2C 主站功能的工作原理。

    https://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf?ts = 1718830497197&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65987D

    为了实现该行为、您需要确定在发生电缆方向事件时需要写入的寄存器值和地址。

    确定该信息后、即可通过 GUI 配置 PD 控制器来对这些寄存器进行编程。

    Cable Attach CC_1和 CC_2事件将分别在电缆连接的上下两个方向上触发。 当这些事件触发时、PD 控制器将尝试使用数据有效载荷来执行 I2C 写入。 您可以 配置数据来反映寄存器地址和有效负载、从而正确配置 TUSB 部分。

    谢谢。此致、

    Chris