主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO、BQ78350
各位团队成员、
我使用4节电池进行部分循环、100次部分循环后进行完整循环。 在完整周期之后、我读取 GG 数据。 对于其中的2节电池、周期数增加至65535。
问题出在哪呢?
BR、

BR、
Loïc μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Anthony、您好!
在100个部分周期内、我没有与 GG 通信。 在第100个周期后、测试台自动停止测试、然后我手动与 bqStudio 和 EV2400进行通信。
我已经连接电池1-1、1-2、2-2的 DataFlash 静态参数变化。 您可以检查文件。
此致
Loic
e2e.ti.com/.../Batt1_2D00_1_5F00_Compare_5F00_100_2D00_200_5F00_cycles.xlsxe2e.ti.com/.../Batt1_2D00_2_5F00_Compare_5F00_0_2D00_100_5F00_cycles.xlsxe2e.ti.com/.../Batt2_2D00_2_5F00_Compare_5F00_0_2D00_100_5F00_cycles.xlsx
Anthony、您好!
每个100部分周期为多少
1 -标称充电 CC/CV @ 0.5C
2-中断1h
3—60秒内局部放电(6s 期间为18W avg 脉冲、4S 期间为13W avg 脉冲)执行6次
4 - 标称充电 CC/CV @ 0.5C
5- 中断1h
6— 60秒内局部放电(6s 期间为18W avg 脉冲、4S 期间为13W avg 脉冲)执行6次
7 -标称充电 CC/CV @ 0.5C
8-中断10h
9-步骤1
在循环过程中、EV2400与监测计断开连接
BR、
Loïc μ A