This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:周期数增加至65535

Guru**** 2548020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353995/bq40z80-the-number-of-cycles-increases-to-65535

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO、BQ78350

各位团队成员、

我使用4节电池进行部分循环、100次部分循环后进行完整循环。 在完整周期之后、我读取 GG 数据。 对于其中的2节电池、周期数增加至65535。

问题出在哪呢?

BR、

BR、

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Loïc

    如何与监测计通信? 是否使用 bqStudio 和 EV2400?是否使用定制 MCU?

    在编程或拉取数据时、数据闪存中是否有任何静态参数发生更改?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    在100个部分周期内、我没有与 GG 通信。 在第100个周期后、测试台自动停止测试、然后我手动与 bqStudio 和 EV2400进行通信。
    我已经连接电池1-1、1-2、2-2的 DataFlash 静态参数变化。 您可以检查文件。

    此致

    Loic

    e2e.ti.com/.../Batt1_2D00_1_5F00_Compare_5F00_100_2D00_200_5F00_cycles.xlsxe2e.ti.com/.../Batt1_2D00_2_5F00_Compare_5F00_0_2D00_100_5F00_cycles.xlsxe2e.ti.com/.../Batt2_2D00_2_5F00_Compare_5F00_0_2D00_100_5F00_cycles.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    我已经联系我们的固件团队以了解他们对此问题的见解。 我会在收到他们的回复时发送更新。

    您还能告诉我正在使用的周期计数百分比是多少吗? 它不会列在已发送的文件中。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

     周期计数百分比= 90%

    此致、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Loïc、您能提供100个部分周期和最后一个周期条件的更多详细信息吗? 例如充电时间和电流、放电时间和电流以及任何弛豫期的时间长度。 我知道您在循环过程中无法与电量监测计通信、EV2400是已连接还是处于空闲状态、还是与电量监测计断开连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    每个100部分周期为多少

    1 -标称充电 CC/CV @ 0.5C

    2-中断1h

    3—60秒内局部放电(6s 期间为18W avg 脉冲、4S 期间为13W avg 脉冲)执行6次

    4 - 标称充电 CC/CV @ 0.5C

    5- 中断1h

    6— 60秒内局部放电(6s 期间为18W avg 脉冲、4S 期间为13W avg 脉冲)执行6次

    7 -标称充电 CC/CV @ 0.5C

    8-中断10h

    9-步骤1

    在循环过程中、EV2400与监测计断开连接

    BR、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Loïc

    感谢您提供的信息、我们目前正在研究这个问题。 我们明天会提供更新。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    您有更新吗?

    此致、  

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Loïc

    很抱歉、我们邀请了固件团队来尝试为此问题找到解决方案。 我相信他们已经开始调查了、我将按收到的内容提供最新信息。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您是否有关于此主题的最新信息?

    此致、  

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    我将联系我们的固件团队、尝试获取有关此问题所在的直接更新。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您的固件团队有什么新消息吗? 日程安排如何?

    BR

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    我已经收到了我们固件团队提供的与此相关的更新。 他们认为目前没有针对此问题的权变措施、因此需要对固件进行更新、而这目前是不可能的。 不过、他们认为该问题不应影响监测计功能或器件的电池性能。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!  

    我之所以提出这个要求、是因为设备存在问题、我的客户需要这个值来确定 SOH 的使用寿命。 售后服务诊断也需要这个值。 因此、我们需要这个固件加上这些附加项。

    您能重试我的请求吗? 这对我们来说是不可或缺的。

    此致、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    我将再次尝试请求、但我们的固件团队已明确表示目前不会对此器件进行固件更新。 由此给您带来的不便、我深表歉意。  

    此外、我不认为监测计的运行状况依赖于监测计的周期计数、而是依赖于监测计在应用的整个生命周期内计算出的满电量容量和设计容量。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    您的周期计数功能不能正常工作。 因此我们需要更新。

    同样、适用于 BQ78350的同事也向我发送了有关周期计数的相同问题。

    我同意您对 SOH 的看法、但我们需要正确的循环计数。

    BR

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    固件团队已就可能导致此问题的其他参数与我取得联系、但之前发送的设置文件不包含这些值。 如果可能、您能否告诉我在此电量计上设置了以下参数:

    -库仑计数器死区和电流死区

    -电源配置

    - IT Gauging 配置

    -设计能力

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我将在下午给您发送、请接受我朋友的请求

    此致、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    感谢您发送、我已接受您朋友的请求。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthnoy、我已经给您发送了数据、

    BR、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Loic:

    我将结束这一主题、因为我们已经把我们的对话转移到私人信使。

    此致、

    Anthony Baldino