This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35:TPS35のラインナップについて μ A

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375432/tps35-tps35

器件型号:TPS35

工具与软件:

御社製品のTPS35において、以下の型格仕様を入手することは可能でしょうか。μ A

TPS35KA64AAADDF (μ XRESETオープンドレイン出力タイプ)

TPS35KG64AAADDF (XRESETプッシュプル出力タイプ Ω)

以上、よろしくお願いします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS35的 K 引脚排列仅采用 DSE (WSON-6)封装。 这样、您便可申请 OPN: TPS35KA64AAADSE 和  TPS35KG64AAADSE . 但是、当前未发布这些配置。 您是否愿意提供更多详细信息:

    • 终端设备?
    • 开始生产?
    • 数量?
    • 为什么您更喜欢 DSE (WSON-6)封装而不是 DDF (SOT23-8)封装?
    • 为什么选择6.4V 阈值?  

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    返信いただき、ありがとうございます。μ A
    K ピン配置は、DSE (WSON-6)パッケージでのみに提供されること、認識しました。

    以下、お問合せについて回答します。μ A

    ・终端 设备?→防災機器

    ・生产开始?→未定

    ・数量?→未定

    ・为什么您更喜欢 DSE (WSON-6)封装而不是 DDF (SOT23-8)封装?

    →製造時の実装検査が容易である μ A

    ・为什么选择6.4V 阈值?  

    →阈值 Voltageは、4.20Vを指定しており、回路電源が5Vであるため

    我々の希望とする仕様製品をラインナップしていただくために必要なことは何でしょうか。μ A

    以上、よろしくお願いします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供机会详情。 如果您可以提供您的电子邮件和公司名称、我将通过电子邮件与您联系、讨论进一步的流程、以便列入下一个版本列表。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    お問合せの件、以下に回答します。μ A

    メールアドレス:kuroda@azumi-denki.co.jp
    会社名:安住電機株式会社(Azumi denki Co ., Ltd.)

    以上、よろしくお願いいたします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通过电子邮件使用该主题。

    谢谢!
    约书亚