This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:校准

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376543/bq35100-calibration

器件型号:BQ35100

工具与软件:

您好!

通过其他线程、我确定 BQ35100未经过工厂校准、需要校准。

但是、我不清楚单次校准是否足够。

我的问题如下:

1) 1)在我的产品 PCB 上完成 BQ35100校准后、是否将数据保存到数据闪存中、那么是否可以使用闪存流文件在大规模生产后对多个单元应用相同的校准?

2)同样的问题,但重新表述:每个 BQ35100是否需要在产品大规模生产后单独校准?

谢谢!
Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    1)技术上是的,但我们建议校准多个设备(越好)并取平均值。

    2) 2)理想情况下、每个器件单独进行校准是最佳选择、然而、在生产中并非总是能够实现。  

    此致、

    Evan