This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:输出电压高于编程的基准电阻 RnR/ss

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376414/tps7a94-output-voltage-is-higher-than-programmed-be-reference-resistor-rnr-ss

器件型号:TPS7A94

工具与软件:

大家好、我有一个用于不同电压的通用设计。 其中一些电压高于1.7V (最小输入电压)、所有输出电压均符合预期。 经测试的最低工作电压1.8V…… 但是、当我为了产生1V 或1.2V 而提供最低1.7V 电压时、无法获得理想输出。 我将其追溯到用作基准的 NR/SS 引脚处的电压。
根据数据表、此引脚上的电流为150uA、您选择了所需电压、但我可以减去此引脚上的电流高于广播值。  我可以看到它具有额外的电流源、可实现快速启动、这是更有效的、并且可以提供更高的电流、我可能会观察到这一点。 不确定如何拨号此功能。 我在 EN_UV 上设置了周上拉电阻、而不控制启动。 我的输入电压也略低于1.7V (1.695V)。 是否可能低于1.7V、使 Ic 保持在提供额外启动电流并保持器件输出电压不正确的模式下? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonid:

    您的 FB_PG 电阻器可能设置不正确。

    FB_PG 电阻器会设置电流限制值以及 Vout 的值、其中内部快速充电电路会切换到稳态电流源。  快速充电电流源高于稳态电流源。  因此、在导通期间、"基准电压"设置为高于稳态、并且这与 NR/SS 电阻器和电容器相结合形成一个 RC 时间常数、该常数在导通期间会更快地斜升到您所需的 Vout。  如果 FB_PG 电阻器未配置为不正确地将 LDO 从快速充电更改为稳态电流值、则 Vout 将过冲预期的设定点。

    FB_PG 引脚与 LDO 内部0.2V 进行比较。  如果输出 电压为1V、并希望在 Vout 的95%(0.95V)时从快速充电转换为稳态充电、则必须配置电阻器以在 Vout = 0.95V 时将 FB_PG 设置为0.2V。  这是基本的分压器问题。  应选择底部设定点电阻器来设定您的电流限制阈值(根据数据表、12.4k = 100%电流限制)、并应选择顶部电阻器来设置快速充电至稳态转换电压。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了、我怀疑有这样的问题、并且我知道我具有不正确的 RFB_GOOD 值、我最初为5.3V 设计选择了该值。 我希望它能解决这个问题。 非常感谢您的快速响应。 此致、Leonid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonid:

    感谢您的更新、我很高兴这解决了问题! 如果您有任何其他需求、请告知我们。

    谢谢!

    Stephen