工具与软件:
大家好、我有一个用于不同电压的通用设计。 其中一些电压高于1.7V (最小输入电压)、所有输出电压均符合预期。 经测试的最低工作电压1.8V…… 但是、当我为了产生1V 或1.2V 而提供最低1.7V 电压时、无法获得理想输出。 我将其追溯到用作基准的 NR/SS 引脚处的电压。
根据数据表、此引脚上的电流为150uA、您选择了所需电压、但我可以减去此引脚上的电流高于广播值。 我可以看到它具有额外的电流源、可实现快速启动、这是更有效的、并且可以提供更高的电流、我可能会观察到这一点。 不确定如何拨号此功能。 我在 EN_UV 上设置了周上拉电阻、而不控制启动。 我的输入电压也略低于1.7V (1.695V)。 是否可能低于1.7V、使 Ic 保持在提供额外启动电流并保持器件输出电压不正确的模式下? 谢谢你