This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:散热、估算和建议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375193/bq25792-heat-dissipation-estimation-and-recommendations

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750、、 BQ25756

工具与软件:

我有一个采用 TPS25750和 BQ25792充电器的原型 PCB。  


电池为3节电池、充电电流为2A。  

BQ 会变得非常热、仅10秒后就会停止充电。 我尝试在它上放置散热器等,但没有效果。  

在电路板的第一次迭代中、我没有接地多边形在器件周围的顶层或底层覆铜。 内层有接地覆铜。 SW 节点的覆铜与 EVB 中的覆铜相似。  

在第二次电路板迭代中、我放置了许多尺寸合适的过孔来实现散热、而且我希望在制造之前确保过孔尺寸合适。  

由于电路板是嵌入式器件的一部分、除了 BQ 周围的更多平面面积外、如何确保适当散热? 如果推荐任何其他部件、请告诉我。  

我正在连接第1、3、4、6层的图片。 2和5是接地层。  

第1层:

第3层:

第4层:

第6层:

最后、我们如何估算 BQ 的热耗散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    我正在检查您的布局、我将在收集更多信息后提供更新。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    我没有看到任何明显的布局问题、

    Unknown 说:
    我已经为散热装置放置了许多大小合适的通孔

    这将改善散热。

    [quote userid="551700" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375193/bq25792-heat-dissipation-estimation-and-recommendations 最后、我们如何估算 BQ 的散热?

    我们无法估算热耗散。 数据表热性能表中包含以摄氏度/瓦为单位的 RthetaJA、可用于估算芯片发热、但仅当 PCB 具有非常具体的类型和尺寸时、它才有用。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克里斯蒂安!  

    感谢您的答复。  

    我看到一篇帖子、其中来自 TI 的人估计了一些温度。 您能否帮助我估算与采用 TPS25750和 BQ25792的参考设计相符的温度? 假设我的 PCB 尺寸与之相同?

    如何使用提供的 RthetaJA 估算温度?

    此外、您是否可以推荐任何其他对温度不那么敏感的充电 IC? 此 PCB 所设计的嵌入式器件应为环境温度~50C 的工业器件。 我选择 BQ25792以实现双输入选择和充电功能、但在发热方面遇到了很多困难。  


    您是否建议将设计移至电源多路复用器(例如用于输入电源选择的 TPS259470x 和用于充电且带有外部 FET 的 BQ25756)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    我看到一篇文章、其中 TI 员工估算了一些温度。 您能否帮助我估算与采用 TPS25750和 BQ25792的参考设计相符的温度? 假设我的 PCB 尺寸与之相同?
    [报价]

    他是根据 BQ25792 EVM 估算温度的、因此这个测量会不准确。 我建议使用以下方法。

    如何使用提供的 RthetaJA 估算温度?

    我建议参考这个 E2E 帖子:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311540/bq25792-abnormal-temperature-during-charging/4983724?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25792%2520RthetaJA#4983724

    此外、您可以推荐任何其他对温度不敏感的充电 IC 吗? 此 PCB 所设计的嵌入式器件应为环境温度~50C 的工业器件。 我选择 BQ25792以实现双输入选择和充电功能、但在发热方面遇到了很多困难。  [/报价]
    Unknown 说:
    您是否建议将设计移至电源多路复用器(例如用于选择输入功率的 TPS259470x 和用于充电的带外部 FET 的 BQ25756)?

    我认为这不是最佳选择。 这将需要更多的返工、并可能导致进一步的问题。 我认为在第二次 迭代该板时、您会看到更好的热效率。

    此致、

    Christian。

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克里斯蒂安!

    感谢您的解释和信心。  

    我会将问题标记为已解决。 如果我将来有任何关于这一点的进一步问题,我可能会回来 LOL。  

    祝您愉快!