This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3616:建议电平

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3612, LMG3616, LMG3626, LMG3622, LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374146/lmg3616-recommendation-level

器件型号:LMG3616
主题中讨论的其他器件: LMG3626LMG3622LMG2610、LMG3612

工具与软件:

嗨、团队:

为什么 LMG3616未列在 GaN 表中? 是不是推荐较低的产品?

股票始终为零、何时会补充?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、  

    感谢您的咨询。 LMG3616也值得推荐、它只是更常用 LMG3626的变体。 LMG3616和 LMG3626的区别在于 电流检测仿真(无损电流检测)功能。 我们计划以某种方式将 LMG361x 器件整合到您展示的表格中。  

    您是否需要活动项目的样片? 我们目前正在努力补充我们的库存。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John-San:

    我们的客户非常关心他们是否在使用符合制造商趋势的产品。

    LMG3616和 LMG3622推荐产品吗?

    它们是否已用于电源应用?

    在 ACF 拓扑中将 LMG3616和 LMG3622用于 AC85~264V 输入电压、5V/12A 输出是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、  

    如果客户对我们的用于 ACF 的 TI GaN (对于60W 功率)感兴趣、我们推荐具有集成式栅极驱动器、电平转换器、自举二极管和无损电流检测功能的 LMG2610 GaN 半桥。  如果他们仍然希望使用单个 GaN FET 器件、则使用 LMG36xx 没有问题、但对于 ACF、我们会大力推广 LMG2610。  

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John-San:

    我认为与 LMG2610的组合会更好、但他们选择了分立式配置以增加多样性。

    我想他们也在评估竞争对手 GaN、但担心他们选择 TI GaN 是否合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    好的、这没问题。 请告知他们使用 LMG3612或 LMG3622器件时不存在问题。  对于这些类型的应用、我们会向客户推荐这些器件。  

    谢谢!
    John