This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:PM IC、具有降压/升压功能、低电流消耗、小封装尺寸、库仑计数功能

Guru**** 2811545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376899/bq35100-pm-ic-with-buck-bost-low-current-draw-small-package-size-coulomb-counting

器件型号:BQ35100

工具与软件:

我们正在寻找适用于超低功耗应用的 TI 电源管理 IC、它具有以下特性:

  • 电流限制低至至少5mA、2.5mA 会更好。
  • 在使用降压/升压时、可配置的输出电压至少为3.6V。
  • 封装尺寸小于12mm^2。
  • 工作电流消耗小于1uA。
  • 高精度库仑计数。

我们已经确定了一款满足我们大部分需求的 Analog Devices IC、即 LTC3335、但我们希望了解 TI 是否还有更好的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我们没有单个 IC 解决方案。 但是、您可以使用 TI 电量监测计并将其与 TI 降压/升压转换器配合使用。 您使用的电池化学物质是什么?

    此致、

    Siddharth