This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568236:具有220pF CFF 的 WEBENCH FCCM 模式

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376292/tps568236-webench-fccm-mode-with-220pf-cff

器件型号:TPS568236

工具/软件:WEBENCH

大家好、我正在尝试使用220pF 的前馈电容器在 FCCM 模式下对 TPS568236进行仿真、但当我选择 FCCM 模式时、它会自动使 CFF 22 pF。 然后、当我将其设置为220pF 时、它会再次使控制模式变为 ECO。 想知道这是器件要求还是 WEBENCH 错误。

这里是我的设计的链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah

    您是否尝试过 手动更改 Cff 值?

    我确实手动更改了 Cff 值、并且设计能够在 FCCM 中使用220pF 进行仿真

    e2e.ti.com/.../WBDesign17_5F00_Startup_2D00_2.pdf

    1.单击组件并选择替代部件、然后更改要使用的值的范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、救世主、

    通过手动更改此值、您是否只意味着点击元件并切换到220pF 电容器? 我已经尝试过了。

    如果它产生影响、我将使用2.2uH 电感器。 在 WEBENCH 中进行仿真并不重要、只是想确保器件与这些外部组件兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、

    我们保证器件 TPS568236的数据表上提及的内容

      

    如果您发现 webench 有任何不一致之处、请告诉我、以便我向 webench 团队报告

    谢谢你

    救世主