This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17484F4:PSpice 模型中未显示 MOSFET 延迟时间

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17484F4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377964/csd17484f4-mosfet-delay-times-not-appearing-in-pspice-model

器件型号:CSD17484F4

工具与软件:

您好!

我正在尝试验证  CSD17484F4的时序数据。  我将在 Cadence 虚拟测试台中使用为该器件提供的未加密 PSpice 模型。 此测试台用于复制规格表中使用的测试条件以生成时序数据。 下面是我的测试台的屏幕截图:

栅极由理想的方波电压源驱动、该电压源在0V 和4.5V 之间以50ps 的上升和下降时间进行脉冲。 漏极通过15V 直流源偏置、并与 串联30 Ω 电阻配对以将漏极电流限制为0.5A。以下是 瞬态分析的结果:

将我的结果与规格表中给出的数字进行比较、可以发现以下结果:

Transient Sim 规格表
导通延迟时间 200ps 3ns
上升时间 200ps 1ns
关断延迟时间 1ns 11ns
时间 3.8ns 4ns

有人可以帮助我了解为什么我的测试台比规格表中提供的数据快得多吗? 我是否应该希望 MOSFET 表现更加贴近我的建模结果或规格表结果?

感谢您的观看、

Braden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braden:

    感谢您的咨询。 数据表中的开关时间是在带有栅极驱动器 IC 和2Ω 栅极电阻器的电路板上测得的。 这些数据是在产品开发过程中收集的。 遗憾的是、我不知道使用什么栅极驱动器 IC 来测试 CSD17484F4。 栅极 Ω 器 IC 的电流驱动能力有限、通常数据表中规格上拉和下拉电阻值(从< 1Ω 到几 k Ω)。 MOSFET 数据表中的开关时间在很大程度上取决于 PCB 寄生效应和外部栅极驱动电路、如下面链接中的博客所详述。 此外还有关于此材料的视频培训、我认为在下面的第二个链接中可以提供更多信息。 您可以在仿真中添加一个外部栅极电阻器、以及栅极驱动器的上拉和下拉电阻(尝试1Ω 或2Ω)。 如有任何问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/ta /ssztch1/ssztch1.pdf

    https://www.ti.com/video/5108350697001

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用