This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54362BEVM:TPS54362BEVM 二极管

Guru**** 2815095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54362BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374365/tps54362bevm-tps54362bevm-diodes

器件型号:TPS54362BEVM

工具与软件:

您好!

我想知道  TPS54362BEVM 开发套件上 D1和 D2的功能是什么。 我从n´t 套件中将其´s、以检查是否需要将其置于设计中、但之后、我看到出现了一些问题、首先输出开始上升、然后在电源供电后再次导通、我在输出端没有看到任何问题、并且电源的功耗为0A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 您联系我们。  我们的专家可能是 ooo。  我看了 EVM 电路、D1用于电池反极性保护、而 D2是降压转换器拓扑所需的续流二极管。  如果不存在输入反极性风险、您可能会使 D1短路、但无法移除 D2、否则转换器将无法工作。  有关 D2功能的详细信息、请在文献中查找降压转换器拓扑信息。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao