This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25660升压模式运行

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374154/ucc25600-ucc25660-boost-mode-operation

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:UCC25660

工具与软件:

您好!

我尝试使用 UCC25660 IC 来设计 LLC 转换器。 在 LLC 运行中、如果输入电压低于输出电压(即升压运行)、则 LLC 进入电容区、ZVS 会中断、对吗?  

在 IC 的数据表中、显示它包括 ZCS 保护属性。 如果我想强制 IC 在某些输入电压间隔内用作升压转换器、会发生什么情况? 效率下降是直接面临的 问题、还是会出现运行问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ZCS 保护不允许 LLC 在电容区工作。  它控制器将强制设计以恰好高于电容器区域的频率运行。  这是为了防止较旧的 LLC 控制器遇到反馈控制闩锁。

    不建议设计输入范围大于2:1的 LLC 转换器。  您的输入电压范围间隔是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的输入电压范围为20-36V、输出电压为28V。 会造成问题吗? 如果 出现问题、 那么将输入电压调整为28-36V 且输出仍保持在28V 就可解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不应该是一个问题。  您只需要设计具有最小输入的变压器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还有一个与此相关的问题。 在德州仪器(TI) UCC2566x 设计计算器工具中、匝数比是根据标称输入电压而非最小输入电压计算的。  在这种情况下、我们应该如何处理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会用手计算变压器匝数比并将其输入工具中。  我不知道为什么作者选择使用名义。

    选择是通过将最小值和最大值设为最小值来伪造工具。  这样、该工具就可以计算变压器匝数比(最小值)。  在获得正确的匝数比后、将输入返回到实际的输入范围、然后手动在工具中输入匝数比。

    此致、