This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:学习周期澄清

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ76942, BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371641/bq34z100-r2-learning-cycle-clarification

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ76942BQ34Z100GPCCHEM

工具与软件:

您好、我们刚刚使用 BQ76942和 BQ34z100-R2的电池管理配置尝试了我们的第一个学习周期、遵循该过程、最终发现故障周期记忆状态卡在0x05。

现在、我注意到有几件事是错误的、我希望能够澄清一下。 最主要的是芯片的电压校准。 我们在数据表或技术参考手册上似乎没有任何与此相关的内容、但是、由于我们有7节串联的电池、因此在我们执行校准电压时、会将校准后的电压乘以7。 应将该值除以7、然后进行校准? 或者应该在叠加电压处对其进行校准、然后将 Voltage Scale 值更改为7以获得正确的读数?

第二个大问题是、在校准后充电和放电时、电压将缓慢跟随电池电压滞后相当多、但在大约20-30分钟后、电压将"卡住"、只是不会在剩余的充电/放电过程中移动。 这显然会在我假设的学习周期中导致错误。 如果您见过类似的案例、您可以指出我们的方向、这将是一个出色的帮助。

最后、我找不到任何指定在学习周期失败后该怎么做的地方。 返回并开始新学习周期的恢复方法是什么?

对于同一帖子中的所有问题、表示抱歉、但感谢您的所有帮助和支持。

此致、

Rhys Philllips.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhys Phillips:

    1)我对你的问题有点困惑。 我建议使用电源校准电量计、以应用已知电压。  此主题可能非常有用- (+) BQ34Z100-G1:校准过程命令-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    2)澄清电池正在放电、但电量监测计报告的电压高于其应有的电压。 这可能是 CC Offset 错误、但"卡住"的部分很有趣、您能否共享这种情况的日志文件。

    3)如果您的设备没有正确读取电压、电流和温度,我会先修复。 然后、我假设您具有有效的 ChemID 匹配(DOD%误差3%或更低、来自我们在实验中表征的 GPCCHEM 工具或电池)、如果不匹配的话、完成一个学习周期即使并非不可能也会很困难。 BQ34z100 TRM 包含完成学习周期的步骤、我还附上了有关学习周期的其他文档。 如果您希望完全重置学习周期、则需要将电量计配置上传到下面链接的新(默认).srec。 不过、一旦器件开始报告适当的电流、电压和温度、并且学习周期已经开始、即使失败、任何学习信息都是有效的、不必通过新的.srec 完全重新启动学习周期过程。

    FW - BQ34Z100-DEVICE-FW 固件|德州仪器 TI.com

    TRM - BQ34Z100-R2技术参考手册(修订版 A)(TI.com)

    学习周期- 实现成功的学习周期(tij.co.jp)

    更有用的文档- bq34z100-G1高电池节数和高容量应用

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的帮助和建议、我能够解决电压校准问题、而电压卡住是一个电路错误。  

    我们重置了 BQ34z100-R2的固件、并再次启动学习周期。 我们遵循了该流程、完成该流程后、我们的学习状态没有从05更改为06、但所有显示的信息似乎都非常准确、并且电阻表看起来都已更新。 我阅读了之前的论坛帖子、其中指出它可以完成成功的学习周期但不会更新状态、我可以通过某种方法确保它成功完成了吗?

    此致、

    Rhys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhys:

    是的、如果 RA 表已更新、则表示您已达到 Learned 状态0x06并已成功完成学习周期。 更新状态有时被发现卡住、但我一直无法确定为什么会发生这种情况。

    如果您不确定这些表是否已更新、请向我发送您的.srec、我可以为您进行验证。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的帮助。 我们再次为电池充电一次、它最终变为 Learned Status 0x06。

    有关创建 golden image 文件的快速问题。 我们能否在它处于 Learned 状态0x06时创建它、或者我们是否必须将其从学习阶段变为0x02才能创建它?

    此致、

    Rhys Philips

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhys:

    太棒了!

    您应该使用0x06 gm.fs 来创建黄金映像、以使用刷写其他测量仪表。

    谢谢!

    Evan