请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 工具与软件:
我的系统仅通过 USB Type-C 端口供电(无电池!!!) 5V/3A。
由于我需要更大的功率、我需要使用控制器 TPS25730、该控制器可以与 USB PD 器件协商以提供高达20V/5A 的灌电流。
我的问题是:因为我没有电池或外部电源、而通过 I 为输入引脚38 VIN_3V3 电源为核心电路和 I/O 生成3.3V 电压?
此致