This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS2573

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377253/tps25730-tps2573

器件型号:TPS25730

工具与软件:

我的系统仅通过 USB Type-C 端口供电(无电池!!!) 5V/3A。

由于我需要更大的功率、我需要使用控制器 TPS25730、该控制器可以与 USB PD 器件协商以提供高达20V/5A 的灌电流。

我的问题是:因为我没有电池或外部电源、而通过 I 为输入引脚38 VIN_3V3 电源为核心电路和 I/O 生成3.3V 电压?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    TPS25730可以在"电池无电模式"下运行、在此模式下、它将从 Type-C 端口上的 VBUS 获取电源。 VIN3V3无需使用3.3V 电源轨。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电池无电模式下、当 VBUS 为20V 时会发生什么情况?

    TPS25730D 是否包括可从20V VBUS 生成内核电压的内部降压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    如上图所示、有一个产生内核电压的内部 LDO。

    谢谢。此致、

    Chris