This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:测量环路的周期

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377530/bq76952-period-of-the-measurement-loop

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我对以下快照中突出显示的说明有疑问(参考号:SLUUBY2B)。

在"Settings:Configuration:Power Config:LOOP_SLOW_0"和"LOOP_SLOW_1"都设置为0的情况下、我知道测量循环大约需要63ms 才能完成一个周期。 该测量回路是否背靠背触发、或者测量回路之间是否有特定的时间段?

由于没有关于测量循环之间时间间隔的信息、可以肯定地说、特定时隙的测量每63ms (或循环周期时间)进行一次?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电压测量使用连续的重复环路来执行。 这意味着当器件完成每组测量时、它将立即启动一组新的测量。

    测量循环结束所需的时间为63ms、然后将立即启动另一个测量循环。

    有关测量时序的更多信息、请参阅  提高电池监控系统中的电压测量精度 首选  测量循环–正常模式。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    非常感谢。 这回答了我的问题。

    谢谢!

    李京宰