This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21330-Q1:可替代2EDB8259K

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21330-Q1, UCC21330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377138/ucc21330-q1-2edb8259k-replacement

器件型号:UCC21330-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC21330

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于 Infineon 2EDB8259K、我们是否有更换建议? 这是双通道封装、采用 LGA 5x5。 我们的 UCC21330-Q1比竞争产品大9.9x6。 V (ISO)只需要1~2 μ V VRMS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keely:

    没有、我们没有任何仅具有1mm 通道间爬电距离/间隙的隔离式栅极驱动器。 根据 IEC60664-1仅可承受2kV 脉冲。  

    我们有可以承受高侧600V 电压的非隔离式栅极驱动器。 这是可能的吗?

    否则、下一个电压电平是最小额定值为3kV 的隔离式栅极驱动器、如 UCC21330。

    此致、

    Sewan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行隔离。 UCC21330更佳、但 Infineon 器件的尺寸比我们小、采用 LGA 5x5。 我们是否有其他解决方案与2EDB8295K 竞争?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keely:

    没有任何 TI 具有如此小的隔离式栅极驱动器。 但您可能需要询问他们是否确信不会从我们的额外隔离爬电和余隙中受益。 由于导电阳极灯丝形成、它有助于实现长期 PCB 可靠性。

    此致、

    Sean