This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922EVM:BQStudio 未检测到 BQ76922EVM

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ76922, BQ76922EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377382/bq76922evm-bqstudio-does-not-detect-bq76922evm

器件型号:BQ76922EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ76922

工具与软件:

您好!

我最近尝试使用 USB 将 EVM76922EVM 连接到笔记本电脑、但 BQStudio 无法检测到它。 该 EVM 连接到3节电池、如下所示:

该 EVM 在我的笔记本电脑(Windows 11 Dell G15)上显示为 HID 器件。 BQStudio 似乎没有检测到它。 我尝试了版本1.3.124和1.3.97没有效果。

如果有任何帮助、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad、您好!

    我认为这可能与您的 EV2400有关。 从仪表板上可以看到显示"EV2300"、这通常意味着 GUI 一开始未检测到您的 EV2400。

    此外、我会建议根据 BQ76922测量 REG18、以确保器件确实导通。

    EV2400似乎没有连接的原因。 我不确定、您可以尝试使用其他计算机还是尝试使用其他 USB 电缆?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我认为 BQ76922EVM 有自己的 USB 接口、不需要 EV2400适配器。 我已经确认相同的设置适用于同事的计算机、可在 BQStudio 中检测到 EVM。 我觉得这个问题更多地与系统要求有关?  

    这是我的系统信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    您能否在 Devices (设备)菜单中再次检查您的笔记本电脑是否识别 EV2400?

    您还可以查看最新版本的 BQStudio 测试、版本1.3.125。 我在 Windows 11上对它进行了测试、它对我来说很有效。

    此致、

    Max Verboncoeur