This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377267/bq25713-bq25713

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

我需要有关产品设计的帮助识别正确的 IC 组合或正确的 IC。 我需要为采用4S 系列配置的4节锂电池充电、以便使用 USB-C PD 为便携式风扇/加热器供电、我认为 BQ25713 IC 是大材小用。  我目前在设计中有分别用于 USB-C PD、升压和电池管理以及相关 MOSFET 的元件、但对结果不满意。 在当前设计中、空间有限、希望尽可能减小占用空间。  

欢迎提供有关替代器件或设计注意事项的任何反馈。  

此致、

Sean DiGiovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sean、

    您可以试用 BQ25798: I²C 具有双输入选择器和 MPPT 的 I ² C 控制、1-4节、5A 降压/升压太阳能电池充电器

    此器件已完全集成、适用于空间受限型应用。  

    此致、

    老虎