This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740不进行开关和 FB 引脚

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, PMP9638, UCC28740, LM341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375045/ucc28740-ucc28740-not-switching-and-fb-pin

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: PMP9638LM341、TL431

工具与软件:

您好!  

我需要关于 基于 PMP9638参考设计的 UCC28740设计的帮助。  

1)为什么它不切换? 原理图附在后。 我的辅助绕组适用于20V 电压、但读数为15V。  

VS 引脚= 2.45V

VDD 引脚= 14.20V

HV 引脚= 332V

CS 引脚-无读数  

DRV -无读数  

问题可能是什么? 我还附加了 PCB 布局。  

我已经测试了 MOSFET 和二极管、它们都运行正常。  

2) 2)是否有方法可以检查 IC 是否损坏?  (我对此有疑问)

3)根据 PMP9638参考设计, FB 引脚接收的电压超过7V,这是绝对最大额定值(UCC28740数据表),如果20K 和49.9K 用作分压器。 如何工作?

 e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_PMP9638.pdfe2e.ti.com/.../PMP9638.pdf

此致、

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    值得一提的是、变压器的辅助电压从20V 降至14V。 我已将变压器更改为 750314727、但它仍然下降至14V。 这可能是什么问题?

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bright、

    我会在星期一早上回到你的身边

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 此外、参考设计中的 R11为95.3k、但是在我计算它时、它提供的值为9.53k。 LM341的 Vref 为2.5V、R_upper 9.53k 和 R_lower 2.49k 得出的值约为12V。 95.3k 将提供98V 电压。  

    VOUT = Vref x (1+R_uper/R_lower)。  

    请发表评论。 这可能解释了为什么我的辅助设备提供14V 电压而不是20V 电压。 它看起来好像 IC 为开关、如果不为开关状态、则在辅助绕组输出端将看不到脉动直流电。  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我还在等待您的回复。  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 此外、参考设计中的 R11为95.3k、但是在我计算它时、它提供的值为9.53k。 LM341的 Vref 为2.5V、R_upper 9.53k 和 R_lower 2.49k 得出的值约为12V。 95.3k 将提供98V 电压。  

    VOUT = Vref x (1+R_uper/R_lower)。  

    请发表评论。 这可能解释了为什么我的辅助设备提供14V 电压而不是20V 电压。 它看起来好像 IC 为开关、如果不为开关状态、则在辅助绕组输出端将看不到脉动直流电。  

    校正:我使用电位器将电阻器更改为 R_upper 10k、将 R_lower 更改为6.39k、但没有 Vout 读数。 N MOSFET 未显示任何信号、但辅助绕组仍显示14Vout、而不是20V。

    我使用了两个相同类型的不同变压器、但制造商不同、这仍然是同一个问题。  

    问题可能是什么?

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明亮、

    参考设计原理图 PMP9638的分压电阻值存在误差。 顶部电阻应为9.53K Ω。 如果使用95.3koms、UCC28740将在 VS 引脚上触发 OVP (过压保护)、并且它将关断并停止开关。 请将电阻器更改为9.53K 欧姆、然后再次检查。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    你对 提出的问题没有作出充分的答复、甚至不能肯定你是否通读了我的评论。  

    我已经提到、我已将 参考设计原理图 PMP9638的电阻值更改为顶部电阻10k 和更低6.39k、TL431的 Vref 为2.5V、Vout 约为12V。  

    1) 没有输出电压

    2) 2) N 沟道 MOSFET 栅极 I S 未显示任何读数 测量温度时的峰值  

    3)辅助电压的读数为14V 而不是20V。 因为示波器上没有栅极信号、这是否意味着它正在打开或 IC 正在关闭和打开。 但是、MOSFET 需要进行开关以提供脉动直流电。  

    最后、我对您的回答不满意、表示缺乏技术支持。  如果您无法提供技术支持、请联系能够提供技术支持的其他人员。  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我之前附上了 PCB 布局、这里也没有提及 PCB 布局、 这表明您并未尝试进行审阅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:顶部电阻器24.3k、下部电阻器6.39k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明亮、

    对不完整的响应深表歉意。 请在下面查看我的说明和布局审核。 如果您有任何问题、请告诉我、

    1.我注意到 R1和 R2电阻器连接在二极管 D1之后、BTU 应连接在 AUX 网络上。 如果这些电阻器在 D1之后连接、VS 将读取正直流电压(PWM-GND)、控制器绝不会从 VS 引脚拉低 I_VS_RUN 电流(225uA 典型值)、以在前三个 VDD 脉冲后启动转换器。 VS 读数应该是来自 AUX 电压的负电压。 请改正。

    2.布局:

    - VDD 引脚:
    好:C1和 C2连接在 VDD 引脚旁边。
    为了改善去耦效果、C1和 C2的回路连接应尽可能短地连接至 GND 引脚。 在 IC1下方放置一条 GND 布线、以直接连接到 GND 引脚、而不是将其连接到接地平面。 可以将二极管 D1的迹线移至底层的 VDD 引脚。

    -VS 引脚:  
    好:分压器网之间(R1和 R2之间)的布线较短。
    为了实现改进:从 R2到 GND 的返回连接应尽可能短、以避免噪声布线产生任何 EMI 耦合。 在电阻器 R3和 R4下放置一条 GND 迹线、以直接连接到 GND 引脚、而不是将其连接到接地平面。 请更正到 VAUX 的电阻分压器连接。

    -FB 引脚:
    好:光耦合器的次级侧靠近 FB 引脚、以尽可能地减小环路并避免产生 EMI 耦合。
    为了改进:R4回路连接应该直接连接到 GND 引脚、而不是连接到接地层。 我建议交换 R3和 R4电阻器位置、使 R4在(FB-GND)引脚旁边。

    -HV 引脚:
    不确定参考设计中 HV 引脚为什么连接到钳位电阻器。 HV 是一个高压启动引脚、可处理高达700V 的电压、因此可将 HV 引脚直接连接到直流输入电压网络。
    良好:HV 迹线远离低压信号迹线。
    要改善:使 HV 布线远离 DRV 引脚。 由于 dv/dt 较高、DRV 引脚具有很大的噪声。 如果可能、使布线垂直于 DRV 布线、特别是靠近 HV 引脚的区域。  



    -DRV 引脚:此布线噪声很大、应远离其他信号。 理想情况下、它应垂直于 HV 和 CS 布线、以避免任何 EMI 耦合。 无需 R12和 D3。 R12似乎是0欧姆电阻、因此应该没问题。 您可以去掉 D3。

    -CS 引脚:使此迹线垂直于 DRV 迹线并连接到 R5。 电流检测电阻 R8和 R14的回路连接应尽可能靠近输入大容量电容 C3、从而闭合环路并避免来自 PCB 的寄生元件。 考虑将 C3移至更靠近控制器的位置、或使用过孔将电阻回路直接连接到 C3的负极、而不是连接到电源接地平面。 请参阅下面数据表中一个很好的布局示例。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    感谢您发送编修。 这正是我所寻找的。 您做得很好

    我已根据您的建议附上了更新的 PCB 布局、也许您可以评论新的 PCB 布局。

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、不将这些布线连接到接地层的好处是什么、因为您已建议将它们直接连接到 GND 引脚。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明亮、

    干得不错。 您的布局现在看起来更好了。 我们应该将信号电阻和去耦电容器连接直接连接到信号引脚的原因是、我们希望避免任何噪声耦合到通过迹线的信号电流。 接地铜平面、尽管它们非常适合提供低阻抗连接和良好的散热、但它们会产生噪声、并且容易捕获环境中的任何 EMI 噪声。 VS 和 FB 等信号引脚需要非常准确地检测 Vout (通过辅助绕组)和反馈电流、以便为控制器提供精确的响应。

    请告诉我、VS 电阻分压器连接是否解决了该问题。

    谢谢你