This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:LM5066I

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376341/lm5066-lm5066i

器件型号:LM5066

工具与软件:

Dears、

LM5066引脚监视精度为+/- 4.5%、而 LM5066I 是+/-2.5%。

根据我们的实验结果、轻负载的精度大于规格+/-4.5或+/-2.5、如果 Δ Vsense 小于3mV、则引脚精度可能大于10%。

Δ Vsense 等于 Vsens+- Vsense-。

您能提供精度与 Δ Vsense 的曲线吗?

哪一个因素是导致准确度下降的主要因素?


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    谢谢、请在您获得数据后帮助更新信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法获取该数据。  在较低负载电流下、精度预计会下降、 这是由于电流检测放大器中存在偏移。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    失调电压范围有什么影响?

    由于存在电流检测放大器失调电压、轻负载条件下的引脚和 Iin 精度将超出规格(LM5066 +/-4.5%和 LM5066I +/-2.5%)。 对吧?

    如果需要、是否会更新 LM5066和 LM5066I 的数据表中引脚/Iin 精度和差值 Vsense 的关系?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我回到这个话题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们继续讨论邮件  

    此致

    Kunal Goel