This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:突发模式 VDS 波形异常、有音频噪声

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377092/ucc28950-burst-mode-vds-waveform-is-abnormal-and-has-audio-noise

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好、TI 团队

我有一个800W 模型。 在空载条件下工作时、VDS 波形变得异常、并出现音频噪声。

有没有办法改善这些问题?..

Tks

e2e.ti.com/.../burst-mode-.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否曾尝试过通过 RTMIN 将设计的突发模式设置为最短导通时间?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI SIR

    我已将 RTMIN 调整为10K、但问题尚未改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不需要突发模式 、您可以添加一些预载、以确保器件不会进入突发模式。

    我只需添加足够的负载来防止它进入突发模式、从而不会影响效率。

    此致、